990-5910F-019

출력 구성

주의: 올바른 UPS 운영을 위한 필수 구성입니다.
  1. 구성 > 출력을 누릅니다.
    1. 구성에 따라 AC 전압 ph-ph200VAC, 208VAC, 220VAC, 380VAC, 400VAC, 415VAC 또는 480VAC로 설정합니다. (지역별로 사용할 수 없는 전압이 있을 수 있습니다.)
    2. 구성에 따라 주파수50Hz ±1.0, 50Hz ±3.0, 50Hz ±10.0, 60Hz ±1.0, 60Hz ±3.0 또는 60Hz ±10.0으로 설정합니다.
    3. 확인을 눌러 설정을 저장하고 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
    4. 바이패스 및 출력 허용범위(%)를 설정합니다. 바이패스 및 출력 허용범위는 +3% ~ +10%로 설정되며 기본값은 +10%입니다.
    5. 전압 보상(%)을 설정합니다. UPS의 출력 전압은 최대 ±3%까지 조정하여 다양한 케이블 길이에 맞게 보상할 수 있습니다.
    6. 과부하 임계값(%)을 설정합니다. 과부하의 범위는 0% ~ 100%이고 기본값은 75%입니다.
    7. 변압기 전압 보상(%)을 설정합니다. 변압기 전압 보상 범위는 0% ~ 3%이고 기본값은 0%입니다. 자세한 내용은 출력 변압기 전압 보상에서 확인할 수 있으며, 출력 변압기가 있는 구성은 UPS 입력 구성에서 확인할 수 있습니다.
    8. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?