제어 케이블 연결
- 아래 옵션 중 하나에 따라 건물 EPO의 Class 2/SELV 신호 선을 UPS의 보드 640-4864 단자 J6600에 연결하십시오.
- 보조 제품의 Class 2/SELV 신호 선을 UPS의 보드 640-4864에 연결하십시오. 보조 제품 설명서의 지침을 따르십시오.
- Class 2/SELV 신호 선을
UPS의 보드 640-4864에 있는 입력부와
출력 릴레이에 연결하십시오.
회로가 Class 2/SELV로 확인되지 않은 경우 입력 접점으로 연결하지 마십시오.
입력 접점은 24 VDC 10mA를 지원합니다. 연결된 모든 회로는 동일한 0V 기준을 가져야 합니다.
이름 설명 위치 IN _1(입력 접점 1) 구성 가능한 입력 접점 640-4864 단자 J6616, 1–2 IN _2(입력 접점 2) 구성 가능한 입력 접점 640-4864 단자 J6616, 3–4 IN _3(입력 접점 3) 구성 가능한 입력 접점 640-4864 단자 J6616, 5–6 IN _4(입력 접점 4) 구성 가능한 입력 접점 640-4864 단자 J6616, 7–8 - 보조 제품의 non-Class 2/non-SELV 신호 선을 UPS의 보드 640-4843에 연결하십시오. 보조 제품 설명서의 지침을 따르십시오.