990-91261F-022

De stroomkabels in een systeem met enkele netvoeding aansluiten

LET OP
Risico op beschadiging van apparatuur
Voor juiste belastingsverdeling in bypassmodus in een parallel systeem:
  • Alle uitgangskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-eenheden.
  • Alle ingangskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-eenheden.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
OPMERKING: De UPS is vooraf geconfigureerd voor een TNS-aardingssysteem. Driedraadse installatie met een verbindingsrail leidt tot een hogere lekstroom.
  1. Alleen voor TN-C/driedraads aardingssysteem: Verplaats de verbindingsrail van positie (A) naar positie (B) om de N-busbar met de G/PE-busbar te verbinden.

    Achteraanzicht van UPS

  2. Sluit de stroomkabels zoals weergegeven aan:
    1. Sluit de apparatuuraardingsgeleider/PE-kabels aan.
    2. Sluit de ingangskabels aan.
    3. Sluit de uitgangskabels aan.
    4. Voor installatie met een externe modulaire batterijbehuizing: Sluit de DC-kabels op de DC-busbars aan.
    5. Voor installatie met een aangrenzende modulaire batterijbehuizing: Zie De stroomkabels van een aangrenzende modulaire batterijbehuizing aansluiten.

    Achteraanzicht van UPS - enkele netvoeding

    VOORZICHTIG
    Risico op beschadiging van apparatuur
    Controleer of de kabelschoenen goed zijn vastgezet. Als de kabelschoenen bewegen wanneer u aan de kabels trekt, kan de bout losraken.
    Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?