990-91111F-018

モジュール式バッテリーキャビネットからの信号ケーブルの接続

隣接するモジュール式バッテリーキャビネットを設置する場合は、オプションの設置キットGVSOPT030に付属している信号ケーブルを使用します。リモートのモジュール式バッテリーキャビネットを設置する場合、付属の信号ケーブルは提供されていません。モジュール式バッテリーキャビネットの設置マニュアルを参照し、設置の準備を行います。

  1. リモートのモジュール式バッテリーキャビネットを設置する場合:モジュール式バッテリーキャビネット1からUPSの背面を通して信号ケーブルを配線します。
  2. 隣接するモジュール式バッテリーキャビネットを設置する場合:以下の図のように、モジュール式バッテリーキャビネット1からUPSに信号ケーブルを配線します。
    1. モジュール式バッテリーキャビネット1から開口部を通してUPSに信号ケーブルを配線します。
    2. UPSのケーブルチャンネルを通して信号ケーブルを上部へと配線します。

    隣接するモジュール式バッテリーキャビネット1とUPSの前面図

  3. モジュール式バッテリーキャビネット1からUPSに信号ケーブルを接続します。
    1. 最後のモジュール式バッテリーキャビネット(T)のボード640-7552のJ8008に終端プラグを取り付けます。
    2. モジュール式バッテリーキャビネット1のボード640-7552のJ8011から、UPSのボード640-4843のJ6619とJ6604に信号ケーブルを接続します。
    3. モジュール式バッテリーキャビネット1のボード640-7552のJ8007から、UPSのボード640-4864のJ6608に信号ケーブルを接続します。

    4つのモジュール式バッテリーキャビネットとUPS間の信号ケーブル接続

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?