990-91261D-017

Installazione finale

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni.
  • Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
  • Utilizzare attrezzi con manici isolati.
  • Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
  • Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
  • Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori delle batterie.
  • Determinare se la batteria è stata inavvertitamente collegata a terra. In tal caso, rimuovere la sorgente dal collegamento a terra. Il contatto con qualsiasi parte di una batteria collegata a terra può provocare scosse elettriche. La possibilità di scosse può essere ridotta se i collegamenti a terra vengono rimossi durante l'installazione e la manutenzione (vale per apparecchiature e sistemi di alimentazione a batterie remoti non provvisti di un circuito di alimentazione collegato a terra).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Prima di installare le batterie nel sistema, attendere che questo sia pronto per essere alimentato. L'intervallo di tempo tra l'installazione delle batterie e l'alimentazione dell'UPS non deve superare 72 ore (3 giorni).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Reinstallare la piastra posteriore sulla scatola dei condotti.

    Vista posteriore dell'UPS

  2. Montare nuovamente la copertura superiore:
    1. Inclinare la copertura superiore e farla scorrere sull'UPS dalla parte posteriore. Le linguette nella parte posteriore della copertura superiore devono innestarsi nelle fessure sul retro dell'UPS.
    2. Spingere la copertura superiore verso il basso nella parte anteriore.

      Vista posteriore dell'UPS

    3. Reinstallare le viti.
  3. Solo per l'ancoraggio antisismico: Spingere l'UPS in posizione in modo che la staffa di ancoraggio posteriore si colleghi all'ancoraggio posteriore.

    Vista posteriore dell'UPS

  4. Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'UPS con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'UPS.
    AVVISO
    Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
    Non spostare l'armadio dopo aver abbassato i piedini di livellamento.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  5. Solo per l'ancoraggio antisismico: Fissare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'UPS al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa di ancoraggio anteriore è di ø18 mm.
  6. Impostare l'interruttore delle batterie (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto).
  7. Spingere i moduli batteria aggiuntivi (se presenti) nello slot. Riempire i ripiani dal basso verso l'alto.
  8. Abbassare la maniglia del modulo batteria sui moduli batteria aggiuntivi e fissare la maniglia al ripiano con la vite fornita.
  9. Connettere i terminali delle batterie alla parte anteriore dei moduli delle batterie.
  10. Reinstallare il coperchio delle batterie sull'UPS.
  11. Reinstallare il pannello frontale sull'UPS:
    1. Inserire le due linguette nella parte inferiore del pannello frontale nell'UPS da un'angolazione inclinata.
    2. Ricollegare la cinghia del pannello frontale all'UPS.
    3. Chiudere il pannello frontale e bloccare con le due manopole di bloccaggio.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?