990-91111K-034

Paralel Denizcilik Sistemleri için Kurulum Prosedürü

Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistem

Paralel Sistem

  1. IP22 kiti GVSOPT026'yı UPS'lere takın - kitle birlikte verilen kurulum kılavuzunu izleyin.
  2. UPS'leri ve modüler akü kabin(ler)ini (varsa) GVSOPT027 montaj kayma kiti üzerine kurun - kitle birlikte verilen kurulum kılavuzunu izleyin.
  3. Kuruluma Hazırlanın.
  4. Güç Modüllerini Kurma.
  5. Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon).
  6. Güç Kablolarını Bağlama
  7. Sinyal Kablolarını Bağlama.
  8. Sinyal Kablolarını Modüler Akü Kabini'nden Bağlama.
  9. Switchgear ve Üçüncü Taraf Yardımcı Ürünlerden Gelen Sinyal Kablolarını Bağlama.
  10. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  11. PBUS Kablolarını Bağlayın.
  12. Harici Haberleşme Kablolarını Bağlama.
  13. Çevrilmiş Güvenlik Etiketlerini Ürününüze Ekleme.
  14. Nihai Kurulum.
Kurulum tamamlandıktan sonra UPS'in taşınması veya hizmet dışı bırakılması için bkz UPS'i Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?