990-5910F-006

Guardar la configuración del SAI en un dispositivo USB

NOTA: El SAI solo puede aceptar la configuración que originalmente se haya guardado en el mismo SAI. No se puede utilizar la configuración guardada de otros SAI.
  1. Pulse Configuración > Guardar/Restablecer .
  2. Abra el panel frontal.
  3. Inserte el dispositivo USB en el puerto 1 USB del SAI.
  4. Pulse Guardar para guardar la configuración actual del SAI en el dispositivo USB.
    NOTA: No extraiga el dispositivo USB hasta que haya finalizado el proceso de guardar.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?