990-5850M-004

Kommunikation og administration

Lokalnetværk

100 Mbps

Tilføjelser

To ekstra kort til netværksadministration

MODBUS

MODBUS TCP/IP

Udgangsrelæer

6, der kan konfigureres

Potentialfri indgangskontakter

5, der kan konfigureres

Standardkontrolpanel

7-tommers berøringsskærm

Hørbar alarm

Ja

Nødafbryder (EPO)

Indstillinger:

  • Normalt åben (NO)

  • Normalt lukket (NC)

  • Ekstern 24 V DC SELV

Ekstern synkronisering

Ja

Batteriovervågning

Ja – overvågning på strengniveau

EPO-tilslutninger

Oversigt over indgangskontakter og udgangsrelæer

Indgangskontakter

Slut ikke et kredsløb til indgangskontakterne, medmindre det kan bekræftes, at det er et Class 2/SELV-kredsløb.

Alle tilsluttede kredsløb skal have den samme 0 V reference.

Indgangskontakterne understøtter 24 VDC 10 mA.

Kontakten SW5500 på 0P6548 bruges til at vælge mellem intern SELV-forsyning for indgange (standardindstilling) og ekstern forsyning*. Hvis der vælges ekstern forsyning, skal forsyningen sluttes til J5530.

Navn Beskrivelse Lokation
IN 1 (kontakt 1) Indgangskontakt, der kan konfigureres 0P6548 terminal J5502*
IN 2 (kontakt 2) Indgangskontakt, der kan konfigureres 0P6548 terminal J5503*
IN 3 (kontakt 3) Indgangskontakt, der kan konfigureres 0P6548 terminal J5504*
IN 4 (kontakt 4) Indgangskontakt, der kan konfigureres 0P6548 terminal J5505*
IN 5 (kontakt 5) Indgangskontakt, der kan konfigureres 0P6548 terminal J5510*
IN 6 UOB redundant meldekontakt 0P6548 terminal J5509*
IN 7 Transformertemperaturkontakt 0P6548 terminal J5508*
IN 8 Ekstern kontakt til potentialudligning 0P6548 terminal J5507*
IN 9 Indgang til tvungen ekstern synkronisering 0P6548 terminal J5506*
IN 10 Anmodning om ekstern synkronisering 0P6548 terminal J5511*
IN 11 Benyt statisk bypass-standby 0P6548 terminal J5512*
IN 14 MegaTie 0P6552 terminal J9027*

Udgangsrelæer

BEMÆRK: Der må maksimalt sluttes 250 V AC 5 A til udgangsrelæerne.

Alle eksterne kredsløb skal afsikres med hurtigtreagerende sikringer på maksimalt 5 A.

Navn Beskrivelse Lokation
OUT 1 (relæ 1) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 0P6547 terminal J4939
OUT 2 (relæ 2) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 0P6547 terminal J4940
OUT 3 (relæ 3) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 0P6547 terminal J4941
OUT 4 Udgang til tvungen ekstern synkronisering 0P6548 terminal J5520*
OUT 5 MegaTie 0P6548 terminal J5521*
OUT 6 Udgang til anmodet ekstern synkronisering 0P6548 terminal J5522*
OUT 7 UPS i vekselretter TIL 0P6548 terminal J5523*
OUT 8 (relæ 4) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 0P6548 terminal J5524*
OUT 9 (relæ 5) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 0P6548 terminal J5525*
OUT 10 (relæ 6) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 0P6548 terminal J5528*
OUT 14 Kontaktor til potentialudligning 0P6552 terminal J9029*
BEMÆRK: Du finder oplysninger om konfigurationsmuligheder i driftsmanualen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.