990-5850N-007

Επικοινωνία και διαχείριση

Τοπικό δίκτυο

100 Mbps

Επεκτάσεις

Δύο προαιρετικές κάρτες διαχείρισης δικτύου

MODBUS

MODBUS TCP/IP

Ρελέ εξόδου

6 διαμορφώσιμα

Ξηρές επαφές εισόδου

5 διαμορφώσιμες

Τυπικός πίνακας ελέγχου

Οθόνη αφής 7 ιντσών

Ηχητικός συναγερμός

Ναι

Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης (EPO)

Επιλογές:

  • Κανονικά ανοιχτό (NO)

  • Κανονικά κλειστό (NC)

  • Εξωτερική SELV 24 VDC

Εξωτερικός συγχρονισμός

Ναι

Παρακολούθηση μπαταρίας

Ναι — παρακολούθηση επιπέδου στήλης

Συνδέσεις EPO

Επισκόπηση των επαφών εισόδου και των ρελέ εξόδου

Επαφές εισόδου

Μην συνδέετε κανένα κύκλωμα στις επαφές εισόδου, εκτός αν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κύκλωμα κατηγορίας 2/SELV.

Όλα τα κυκλώματα που είναι συνδεδεμένα πρέπει να φέρουν την ίδια αναφορά 0 V.

Οι επαφές εισόδου υποστηρίζουν 24 VDC 10 mA.

Ο διακόπτης SW5500 στο 0P6548 χρησιμοποιείται για την επιλογή μεταξύ εσωτερικής τροφοδοσίας SELV για τις εισόδους (τυπική ρύθμιση) και εξωτερικής τροφοδοσίας*. Εάν έχει επιλεγεί εξωτερική τροφοδοσία, η παροχή πρέπει να συνδεθεί με το J5530.

Όνομα Περιγραφή Θέση
IN 1 (Επαφή 1) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5502*
IN 2 (Επαφή 2) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5503*
IN 3 (Επαφή 3) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5504*
IN 4 (Επαφή 4) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5505*
IN 5 (Επαφή 5) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5510*
IN 6 Επαναληπτική επαφή AUX UOB 0P6548 τερματικό J5509*
IN 7 Διακόπτης θερμοκρασίας μετασχηματιστή 0P6548 τερματικό J5508*
IN 8 Εξωτερική επαφή συγκόλλησης 0P6548 τερματικό J5507*
IN 9 Είσοδος εξαναγκασμένου εξωτερικού συγχρονισμού 0P6548 τερματικό J5506*
IN 10 Απαιτούμενος εξωτερικός συγχρονισμός 0P6548 τερματικό J5511*
IN 11 Χρήση αναμονής στατικής παράκαμψης 0P6548 τερματικό J5512*
IN 14 MegaTie 0P6552 τερματικό J9027*

Ρελέ εξόδου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαιτείται μέγιστη σύνδεση 250 VAC 5 A στα ρελέ εξόδου.

Όλες οι εξωτερικές διατάξεις κυκλωμάτων πρέπει να διαθέτουν ασφάλειες ταχείας τήξης μέγιστης έντασης 5 Α.

Όνομα Περιγραφή Θέση
OUT 1 (Ρελέ 1) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6547 τερματικό J4939
OUT 2 (Ρελέ 2) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6547 τερματικό J4940
OUT 3 (Ρελέ 3) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6547 τερματικό J4941
OUT 4 Έξοδος εξαναγκασμένου εξωτερικού συγχρονισμού 0P6548 τερματικό J5520*
OUT 5 MegaTie 0P6548 τερματικό J5521*
OUT 6 Έξοδος απαιτούμενου εξωτερικού συγχρονισμού 0P6548 τερματικό J5522*
OUT 7 UPS στον αντιστροφέα ΕΝΕΡΓΟ 0P6548 τερματικό J5523*
OUT 8 (Ρελέ 4) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5524*
OUT 9 (Ρελέ 5) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5525*
OUT 10 (Ρελέ 6) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5528*
OUT 14 Σύνδεσμος επαφής 0P6552 τερματικό J9029*
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας για τις επιλογές διαμόρφωσης.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.