990-5783L-022

De PBUS-kabels tussen parallelle UPS-eenheden leiden

OPMERKING: De PBus-kabels niet aansluiten. PBus-kabels worden aangesloten door Schneider Electric tijdens de montageservice.

Systemen met kabelinvoer aan de bovenkant

Systemen met kabelinvoer aan de onderkant

  1. Leid de PBus-kabels vanaf de installatieset 0H-0889 via de boven- of onderkant van I/O-behuizing volgens het onderstaande principe.
    OPMERKING: De PBus 1-kabels zijn wit en de PBus 2-kabels zijn rood.
    OPMERKING: De totale lengte van de PBUS-kabels mag 60 m (197 ft) niet overschrijden.

    Voorbeeld van systeem met drie parallelle UPS-eenheden

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?