990-5783L-022

De behuizingen plaatsen

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Niet boven op de behuizingen lopen/staan.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
OPMERKING: De behuizingen moeten afzonderlijk naar de definitieve installatielocatie worden verplaatst, en kunnen niet worden verplaatst wanneer ze zijn verbonden.
GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Er moeten minimaal één vermogensbehuizing en maximaal vier vermogensbehuizingen aan weerszijden van de I/O-behuizing worden geplaatst.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
  1. Installeer de dekplaat 0M-98993 van de installatieset op de vermogensbehuizing geheel rechts.
  2. Installeer de verbindingsdekplaat 0M-82316 van de installatieset op de vermogensbehuizing geheel links.
  3. Verwijder de zijplaten van de I/O-behuizing en installeer ze aan de linkerzijde van de vermogensbehuizing geheel links en aan de rechterzijde van de vermogensbehuizing geheel rechts.
    WAARSCHUWING
    Gevaar voor vlambogen
    • Breng geen mechanische wijzigingen aan het product aan (inclusief verwijdering van behuizingsonderdelen of boren/uitsnijden van gaten) die niet in de installatiehandleiding worden beschreven.
    • Verplaats en installeer de aangegeven zijpanelen in alle installatietypes (inclusief parallelle installaties zonder luchtspleet tussen de frames of in installaties waarbij de vermogensbehuizing geheel rechts en/of de vermogensbehuizing geheel links tegen een muur is geplaatst).
    Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.
  4. Verwijder de aangegeven transportbeugel van de linkerzijde van de I/O-behuizing en voer deze af.
  5. Verwijder de aangegeven transportbeugel van de rechterzijde van de I/O-behuizing en voer deze af.
  6. Verwijder de aangegeven transportbeugel van de rechterzijde van de I/O-behuizing en voer deze af.
  7. Verwijder de twee metalen platen van de I/O-behuizing.
  8. Duw de I/O-behuizing op zijn plaats tegen de achterste verankeringsbeugel; de I/O-behuizing past op de kegelvormige uitstulpingen op de achterste verankeringsbeugel.
  9. Bevestig de behuizing aan de achterste verankeringsbeugel met de twee verankeringsbouten uit de installatiekit. Draaimoment tot 50 Nm (36,87 lb-ft).
  10. Duw de vermogensbehuizingen een voor een op hun plaats tegen de achterste verankeringsbeugels; de behuizingen passen op de kegelvormige uitstulpingen op de beugels.
    VOORZICHTIG
    risico op beschadiging van apparatuur
    Duw op het frame om schade aan de signaalkabels te voorkomen wanneer de vermogensbehuizing op zijn plaats wordt geduwd.
    Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
  11. Bevestig de behuizingen aan de achterste verankeringsbeugels door de twee bouten aan de voorkant van de behuizingen aan te draaien. Draaimoment tot 50 Nm (36,87 lb-ft).
  12. Laat de twee voorste voetjes van alle vermogensbehuizingen zakken tot ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om de behuizingen nauwkeurig recht te zetten. Gebruik indien nodig de meegeleverde stelplaatjes.
  13. Plaats de bovenste koppelbeugels boven op de behuizingen en bevestig de beugels met de meegeleverde schroeven.

    Vooraanzicht van de I/O-behuizing en twee vermogensbehuizingen

  14. Verwijder de drie aangegeven platen aan de linkerzijde van de I/O-behuizing.
  15. Verwijder de twee aangegeven platen aan de linkerzijde van de I/O-behuizing.
  16. Monteer de M6-schroeven van de installatieset van rechts naar links in de vier gemarkeerde locaties tussen de I/O-behuizing en de vermogensbehuizing die links naast de I/O-behuizing is geplaatst.

    Van de vermogensbehuizing aan de linkerzijde van de I/O-behuizing naar de I/O-behuizing

  17. Monteer de M6-schroeven van de installatieset van rechts naar links om de behuizingen aan elkaar te bevestigen:
    • in de vijf gemarkeerde posities tussen de vermogensbehuizingen.

    • in de vier gemarkeerde posities tussen de I/O-behuizing en de vermogensbehuizing aan de rechterzijde van de I/O-behuizing.

    Van vermogensbehuizing naar vermogensbehuizing

    Van vermogensbehuizing aan de rechterzijde van de I/O-behuizing naar de I/O-behuizing

  18. Controleer of op de geheel rechtse vermogensbehuizing en de geheel linkse vermogensbehuizing voor de I/O-behuizing de dekplaten (0M-98993 en 0M-82316) en de zijpanelen zijn geïnstalleerd voordat u verdergaat.

    1500 kW I/O met maximumaantal vermogensbehuizingen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?