990-5783L-022

Externe communicatie

De volgende interfaces worden ondersteund:

  1. Twee Smart-sleuven voor optionele netwerkmanagementkaarten (AP9630, AP9631, AP9635CH).

    OPMERKING: Als ingang potentiaalvrij contact AP9810 is aangesloten op AP9631 of AP9635CH, moet de totale kabellengte voor aangesloten apparatuur niet meer zijn dan 30 meter (98 ft). Gebruik de plaat voor bescherming.
  2. Modbus en DIP-schakelaarinstellingen voor de Modbus.

  3. Netwerk/ethernet.

Vooraanzicht van de I/O-behuizing

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?