990-5783L-022

Specificaties aanhaalmoment

WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok
Alle elektrische aansluitingen moeten worden aangehaald volgens deze tabel.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.

Boutmaat

Aanhaalmoment

M6

5 Nm (3,69 lb-ft)

M8

17,5 Nm (12,91 lb-ft)

M10

30 Nm (22 lb-ft)

M12

50 Nm (36,87 lb-ft)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?