990-5783K-017

Passaggio dei cavi PBUS tra unità UPS in parallelo

NOTA: Non collegare i cavi PBUS. I cavi PBUS saranno collegati da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

Sistema con ingresso dei cavi dall'alto

Sistemi con ingresso dei cavi dal basso

  1. Fare passare i cavi PBUS dal kit di montaggio 0H–0889 nella parte superiore o inferiore dell'armadio I/O, secondo il principio sotto indicato.
    NOTA: i cavi PBUS 1 sono bianchi e i cavi PBUS 2 sono rossi.
    NOTA: la lunghezza totale dei cavi PBUS non deve superare 60 m (197 piedi).

    Esempio di sistema con tre UPS in parallelo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?