990-5783L-022

Signaalkabelaansluitingen op klassieke batterijbehuizingen (printplaten 0P6547, 0P6549, 0P6552)

OPMERKING: De onderstaande afbeelding laat een systeem met vier batterijbanken zien die elk uit één klassieke batterijbehuizing bestaan. Sluit signaalkabels aan in overeenstemming met het aantal klassieke batterijbehuizingen in uw installatie.

Wanneer de batterijbank uit twee klassieke batterijbehuizingen bestaat, sluit dan de signaalkabels tussen de twee klassieke batterijbehuizingen aan in één batterijbank zoals weergegeven.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?