990-5783K-017

Collegamenti dei cavi di segnale agli armadi delle batterie classiche (schede 0P6547, 0P6549, 0P6552)

NOTA: La seguente illustrazione mostra un sistema con quattro parchi batterie, ciascuno dei quali è costituito da un armadio delle batterie classiche. Collegare i cavi di segnale in base al numero di armadi delle batterie classiche presenti nell'installazione in uso.

Se il parco batterie è composto da due armadi delle batterie classiche, collegare i cavi di segnale tra i due armadi delle batterie classiche in un unico parco batterie, come mostrato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?