990-5452N-023

Konfigurer distribuert energireserve

Programvaredefinert effekt må aktiveres før funksjonen Distribuert energireserve kan brukes. Programvaredefinert effekt må aktiveres av Schneider Electric.

MERK: Distribuert energireserve må aktiveres lokalt av Schneider Electric under tjenestekonfigurasjonen for at dette alternativet skal være tilgjengelig, men den må styres via en ekstern kontroller som overvåker nettfrekvensen. Hvis det oppstår en plutselig reduksjon i nettfrekvensen, kan UPSen få en ekstern kommando via en dedikert inngangskontakt om å overføre til modus for Distribuert energireserve. Ta kontakt med Schneider Electric hvis du ønsker mer informasjon.
  1. Gå til Konfigurere inngangskontakter for å se hvordan du konfigurerer en inngangskontakt for Distribuert energireserve
  2. Gå til startskjermen, og velg Konfigurasjon > UPS > Programvaredefinert effekt.
  3. Sett Distribuert energireserve til Aktiver eller Deaktiver. Når funksjonen Distribuert energireserve er satt til Aktiver, leverer UPSen strøm tilbake til nettet i en kort periode (opptil 30 sekunder) for å stabilisere nettfrekvensen (Hz) når den dediserte inngangskontakten sender et signal. Når funksjonen Distribuert energireserve er satt til Deaktiver, går UPSen over til tvungen batteridrift når den dediserte inngangskontakten sender et signal, men den leverer ikke strøm tilbake til nettet.
  4. Tapp på OK for å bekrefte innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?