990-5452N-031

Konfigurera fördelad energireserv

Software Defined Power (Mjukvarudefinierad kraft) måste vara aktiverad innan funktionen Distributed Energy Reserve (Fördelad energireserv) kan användas. Software Defined Power (Mjukvarudefinierad kraft) måste aktiveras av Schneider Electric.

OBS: Distributed Energy Reserve (Fördelad energireserv) måste aktiveras lokalt av Schneider Electric under servicekonfigurationen för att detta val ska vara tillgängligt, men den måste styras via en extern styrenhet som övervakar nätfrekvensen. I händelse av en plötslig minskning av nätfrekvensen kan UPS:en fjärrstyras via en särskild ingångskontakt för att övergå till läget Distributed Energy Reserve (Fördelad energireserv). Kontakta Schneider Electric för mer information.
  1. Konfigurera en ingångskontakt för Distributed Energy Reserve (Fördelad energireserv), se Konfigurera ingångskontakterna.
  2. Från startskärmen på skärmen väljer du Configuration (Konfiguration) > UPS > Software Defined Power (Mjukvarudefinierad kraft).
  3. Ställ in Distributed Energy Reserve (Fördelad energireserv)Enable (Aktivera) eller Disable (Inaktivera). När funktionen Distributed Energy Reserve (Fördelad energireserv) är inställd på Enable (Aktivera) levererar UPS-enheten ström tillbaka till elnätet under en kort period (upp till 30 sekunder) för att stabilisera nätfrekvensen (Hz) när den aktiveras av en signal från den dedikerade ingångskontakten. När funktionen Distributed Energy Reserve (Fördelad energireserv) är inställd på Disable (Inaktivera) kommer UPS:en att övergå till tvingad batteridrift när den aktiveras av en signal från den dedikerade ingångskontakten, men den kommer inte att leverera ström tillbaka till elnätet.
  4. Tryck på OK för att bekräfta inställningarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?