990-5452M-031

Uppstart av UPS systemet som frekvensomvandlare

Använd den här proceduren för att starta ett enda system, ett parallellt system som fungerar som frekvensomvandlare eller för att starta en enda frekvensomvandlare och lägga den i ett löpande parallellsystem som fungerar som frekvensomvandlare.

OBS: Brytaren får endast manövreras när den tillhörande brytarlampan lyser grönt.
  1. Slå till enhetens ingångsbrytare UIB.
    Detta aktiverar bildskärmsgränssnittet efter cirka 30 sekunder.
  2. Från startskärmen på skärmen, välj Control (Kontroll) > Startup Wizard (Startguiden). Välj Startup from Off Operation (Uppstart från avstängd drift) och följ de steg som visas på skärmen.
    OBS: Följande är ett generellt uppstartsförfarande. Följ alltid stegen i Startup Wizard (Startguiden) som är specifika för ditt system.
  3. Slå till batteribrytarna (om sådana finns).
  4. Slå till enhetens utgångsbrytare UOB.
  5. Slå till systemisoleringsbrytaren SIB.
  6. Tryck på Turn Inverter On (Starta växelriktare) på skärmgränssnittet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?