990-5452N-006

Arrancar sistemas que funcionan como convertidores de frecuencia

Siga este procedimiento para arrancar un sistema unitario o en paralelo que funcione como convertidor de frecuencia, o para arrancar un convertidor de frecuencia único y añadirlo a un sistema en paralelo en ejecución que funcione como convertidor de frecuencia.

NOTA: Un dispositivo de desconexión solo debe accionarse cuando el indicador LED del dispositivo de desconexión asociado esté en verde.
  1. Cierre el UIB.
    Pasados unos 30 segundos, se encenderá la interfaz en pantalla.
  2. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Asistente de arranque. Seleccione Arrancar desde funcionamiento de Apagado y siga los pasos que aparecen en la pantalla.
    NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de arranque genérico. Siga siempre los pasos del Asistente de arranque, que son específicos para su sistema.
  3. Cierre los dispositivos de desconexión de batería (si los hay).
  4. Cierre el UOB.
  5. Cierre el SIB.
  6. Pulse Encender inversor en la interfaz en pantalla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?