990-5452N-023

Starte systemer som fungerer som frekvensomformere

Følg denne fremgangsmåten for å starte et enkelt system eller et parallellsystem som fungerer som frekvensomformer, eller for å starte en enkelt frekvensomformer og legge den til i et aktuelt parallellsystem som fungerer som frekvensomformer.

MERK: En frakoplingsenhet skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt.
  1. Lukk UIB.
    Dette vil slå på skjermgrensesnittet etter omtrent 30 sekunder.
  2. Fra startskjermen velger du Kontroll > Oppstartsveiviser. Velg Oppstart fra Av-drift og følg fremgangsmåten på skjermen.
    MERK: Følgende fremgangsmåte er en generell oppstartsprosedyre. Følg alltid trinnene i oppstartsveiviseren som er spesifikk for systemet ditt.
  3. Lukk frakoblingsenhetene for batteri (hvis tilgjengelig).
  4. Lukk UOB.
  5. Lukk SIB.
  6. Trykk på Slå på vekselretter på skjermgrensesnittet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?