990-5452N-019

주파수 변환기로 시스템 기동

이 절차에 따라 주파수 변환기로 사용하는 단독시스템이나 병렬 시스템을 기동하거나 단독 주파수 변환기와 주파수 변환기로서 사용하고 있는 병렬 시스템을 기동할 수 있습니다.

주의: 차단 장치는 연결된 차단 장치 LED가 녹색인 경우에만 작동하십시오.
  1. UIB를 닫습니다.
    약 30초 후에 디스플레이 인터페이스의 전원이 켜집니다.
  2. 디스플레이의 홈 화면에서 제어 > 시작 마법사를 선택합니다. Startup from Off Operation을 선택하고, 화면에 단계를 따릅니다.
    주의: 다음은 일반적인 시작 절차입니다. 시스템 특정의 시작 마법사 단계를 항상 따르십시오.
  3. 배터리 차단 장치(설치된 경우)를 닫습니다.
  4. UOB를 닫습니다.
  5. SIB를 닫습니다.
  6. 디스플레이 인터페이스에서 인버터 켜기를 누릅니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?