990-5452M-007

Σύστημα εκκίνησης που λειτουργεί ως μετατροπείς συχνότητας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να εκκινήσετε ενιαίο σύστημα, παράλληλο σύστημα που λειτουργεί ως μετατροπείς συχνότητας ή για να εκκινήσετε ενιαίον μετατροπέα συχνότητας και να τον προσθέσετε σε τρέχον παράλληλο σύστημα που λειτουργεί ως μετατροπείς συχνότητας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε έναν ασφαλειοδιακόπτη μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία LED του ασφαλειοδιακόπτη είναι πράσινη.
  1. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη μονάδας εισόδου UIB.
    Αυτό θα ενεργοποιήσει τη διασύνδεση της οθόνης μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου.
  2. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Έλεγχος > Οδηγός εκκίνησης. Επιλέξτε Έναρξη λειτουργίας από απενεργοποιημένο και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι γενική διαδικασία έναρξης λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Οδηγός εκκίνησης που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας.
  3. Κλίεστε τους ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας (αν υπάρχουν).
  4. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη εξόδου μονάδας UOB.
  5. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη μόνωσης συστήματος SIB.
  6. Πατήστε Ενεργοποιήση αντιστροφέα στην διασύνδεση οθόνης.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;