990-5452N-007

Προβολή ενεργών συναγερμών

  1. Πατήστε το σύμβολο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
  2. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες στην οθόνη Active Alarms (Ενεργοί συναγερμοί):
    1. Πατήστε τα βέλη για να μετακινηθείτε στη λίστα ενεργών συναγερμών.

      Οι ενεργοί συναγερμοί φέρουν χρωματική κωδικοποίηση, ανάλογα με το επίπεδο συναγερμού:

      • Πράσινο: Δεν υπάρχουν ενεργοί συναγερμοί

      • Μπλε: Υπάρχουν ενημερωτικοί συναγερμοί

      • Κίτρινο: Υπάρχει συναγερμός προειδοποίησης

      • Κόκκινο: Υπάρχει κρίσιμος συναγερμός

    2. Πατήστε το κουμπί του κάδου απορριμμάτων για να πραγματοποιήσετε εκκαθάριση της λίστας ενεργών συναγερμών.*
    3. Πατήστε το κουμπί Αναγνώριση για να σταματήσετε την αναλαμπή των ενεργών συναγερμών.
  3. Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης για να εξέλθετε από τη λίστα ενεργών συναγερμών.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;