Πρόσβαση σε διαμορφωμένη διασύνδεση διαχείρισης δικτύου
Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει τον τρόπο πρόσβασης στη διασύνδεση διαχείρισης δικτύου από μια διασύνδεση χρήστη. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης των ακόλουθων διασυνδέσεων:
-
Telnet και SSH
-
SNMP
-
FTP
-
SCP
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Internet Explorer® 7.x ή νεότερη έκδοση αποκλειστικά σε λειτουργικά συστήματα Windows ή το Mozilla® Firefox® 3.0.6 ή νεότερη έκδοση σε όλα τα λειτουργικά συστήματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διασύνδεση Web της διασύνδεσης διαχείρισης δικτύου. Άλλα ευρέως διαθέσιμα προγράμματα περιήγησης ενδέχεται να λειτουργούν αλλά δεν έχουν ελεγχθεί πλήρως.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρωτόκολλα όταν χρησιμοποιείτε τη διασύνδεση Web:
-
Το πρωτόκολλο HTTP, το οποίο παρέχει έλεγχο ταυτότητας με όνομα χρήστη και pin, χωρίς κρυπτογράφηση.
-
Το πρωτόκολλο HTTPS, το οποίο παρέχει επιπρόσθετη ασφάλεια μέσω του Secure Socket Layer (SSL) κρυπτογραφεί τα ονόματα χρήστη, pin και δεδομένα που εκπέμπονται και πιστοποιεί τις Κάρτες διαχείρισης δικτύου μέσω ψηφιακών πιστοποιητικών.
- Αποκτήστε πρόσβαση στη διασύνδεση διαχείρισης δικτύου μέσω της διεύθυνσης IP της (ή του ονόματος DNS, αν αυτό έχει διαμορφωθεί).
- Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
- Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πρωτοκόλλου HTTP ή HTTPS, χρησιμοποιήστε το μενού Δίκτυο στην καρτέλα Διαχείριση και ορίστε την επιλογή Πρόσβαση κάτω από την κεφαλίδα Web στο μενού περιήγησης στα αριστερά.