990-5452N-007

Επαναφορά προεπιλεγμένης διαμόρφωσης

  1. Από την αρχική οθόνη στην οθόνη, επιλέξτε Διαμόρφωση > Επαναφορά προεπιλογών.
  2. Ορίστε μια από τις παρακάτω επιλογές:
    • Εκκίνηση διασύνδεσης δικτύου: Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκκινήσετε τη διασύνδεση δικτύου.
    • Επαναφορά όλων: Ορίστε αυτή την επιλογή για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε να παραλείψετε τις ρυθμίσεις TCP/IP από τη διαδικασία επαναφοράς.
    • Μόνο επαναφορά: Ορίστε αυτή την επιλογή αν θέλετε μόνο να επαναφέρετε τμήματα των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές. Μπορείτε να επιλέξετε την επαναφορά των ακόλουθων ρυθμίσεων: TCP/IP, Διαμόρφωση συμβάντος και Ρυθμίσεις οθόνης.
  3. Αφού ορίσετε την επιλογή σας, πατήστε OK για να επαναφέρετε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις στις προεπιλογές.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;