990-5452N-019

활성 알람 보기

  1. 화면의 오른쪽 상단 모서리에 있는 기호를 누릅니다.
  2. 활성 알람 화면에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
    1. 화살표를 눌러 활성 알람 목록을 탐색할 수 있습니다.

      활성 알람은 알람 수준에 따라 색깔로 구분됩니다.

      • 녹색: 활성 알람 없음

      • 파란색: 정보 제공 알림 있음

      • 노란색: 경고 알람 있음

      • 빨간색: 위험 알람 있음

    2. 휴지통 버튼을 눌러 활성 알람 목록을 지울 수 있습니다.*
    3. 확인 버튼을 눌러 활성 알람 깜빡임을 중지할 수 있습니다.
  3. 홈 버튼을 눌러 활성 알람 목록을 종료합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?