990-5452L-012

Redémarrage de l'écran

NOTE: Le redémarrage de l'écran n'a aucun impact sur les paramètres définis.
  1. Ouvrez le volet sur le côté avant droit de l'écran.
  2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation (A) à l'aide d'un objet pointu, comme un stylo ou un trombone.

    Modèle d'écran 1

    Modèle d'écran 2

    L'écran est réinitialisé.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.