990-5452N-018

ディスプレイの再起動

注記: ディスプレイを再起動しても、行われた設定に影響はありません。
  1. ディスプレイ正面右側のシャッタードアを開きます。
  2. ペンやゼムクリップなどの先のとがったもので再起動ボタン(A)を押します。

    ディスプレイモデル1

    ディスプレイモデル2

    ディスプレイが再起動します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.