990-5452M-025

Wyświetl status systemu równoległego

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Status > System równoległy.
  2. Wybierz obszar, dla którego chcesz zobaczyć status. Wybierz pomiędzy:

    Pomiary

    Prąd wejściowy (A)

    Prąd wejściowy faza do fazy w amperach (A).

    Prąd wyjściowy (A)

    Aktualny prąd wyjściowy faza do fazy w amperach (A).

    Prąd obejściowy (A)

    Aktualny prąd obejścia faza do fazy w amperach (A).

    Liczba równoległych zasilaczy UPS

    Całkowita liczba zasilaczy UPS w systemie równoległym.

    Liczba nadmiarowych zasilaczy UPS

    Nadmiarowość w systemie równoległym.

    Liczba nadmiarowych szaf zasilających na zasilacz UPS

    Liczba nadmiarowych szaf zasilających w każdym zasilaczu UPS.

    Całkowita wyjściowa moc pozorna (kVA)

    Aktualna całkowita wyjściowa moc pozorna (dla wszystkich trzech faz) w tysiącach woltoamperów (kVA).

    Całkowita wyjściowa moc czynna (kW)

    Aktualna całkowita wyjściowa moc czynna (dla wszystkich trzech faz) w kilowatach (kW).

    Całkowite obciążenie wyjściowe (%)

    Procent całkowitej mocy systemu UPS aktualnie używanej we wszystkich fazach. Wyświetlony jest procent obciążenia najbardziej obciążonej fazy.

    Schemat układu

    Schemat układu

    Schemat układu obrazuje bieżący status głównych elementów systemu UPS: źródeł zasilania, przetworników, przełącznika bypassu statycznego i wyłączników, oraz pokazuje przepływ mocy przez UPS.

    UWAGA: Możesz kliknąć UPS lub obejście sytemu, aby zobaczyć bardziej szczegółowy schemat układu.

    Stan komunikacji

    Stan komunikacji

    Schemat stanu komunikacji pokazuje stan komunikacji pomiędzy wyświetlaczem a zasilaczami UPS systemu równoległego.

  3. Naciśnij przycisk strony głównej, aby opuścić ekrany i powrócić do strony głównej.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.