990-5452N-017

Visualizzazione dello stato del sistema in parallelo

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Stato > Sistema in parallelo.
  2. Selezionare l’area di cui si desidera vedere lo stato. Scegliere tra:

    Misure

    Corrente in ingresso (A)

    La corrente in ingresso fase-fase attuale in ampere (A).

    Corrente in uscita (A)

    La corrente di uscita fase-fase attuale in ampere (A).

    Corrente bypass (A)

    La corrente bypass fase-fase attuale in ampere (A).

    Numero di UPS in parallelo

    Il numero totale di UPS nel sistema in parallelo.

    Numero di UPS ridondanti

    La ridondanza del sistema in parallelo.

    Numero di armadi della sezione di potenza ridondanti per UPS

    Il numero di armadi della sezione di potenza ridondanti in ciascun UPS.

    Potenza apparente totale uscita (kVA)

    L’attuale potenza apparente totale in uscita (per le tre fasi) in migliaia di voltampere (kVA).

    Potenza attiva totale in uscita (kW)

    L’attuale potenza attiva totale in uscita (per le tre fasi) in kilowatt (kW).

    Carico totale uscita (%)

    La percentuale della capacità del sistema UPS attualmente utilizzata in tutte le fasi. Viene visualizzata la percentuale di carico per il carico sulla fase maggiore.

    Diagramma sinottico

    Diagramma sinottico

    Il diagramma sinottico indica lo stato corrente delle parti principali del sistema UPS: fonti di alimentazione, convertitori, interruttore statico di bypass e dispositivi di disconnessione. Mostra inoltre il flusso di potenza che attraversa il sistema.

    NOTA: È possibile fare clic sull’UPS o il bypass di sistema per ottenere un diagramma sinottico più dettagliato.

    Stato comunicazione

    Stato comunicazione

    Il diagramma di stato comunicazione mostra lo stato di comunicazione tra il display e l’UPS del sistema in parallelo.

  3. Toccare il pulsante Home per uscire dalle schermate e tornare a quella principale.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.