990-5452N-031

Visa status för parallellsystemet

  1. Från startskärmen på skärmen välj Status > Parallellt system.
  2. Välj det område för vilket du vill se statusen. Välj mellan:

    Measurements (Mätvärden)

    Input Current (Ingångsström) (A)

    Den aktuella ingångsströmmen per fas i ampere (A)

    Output Current (Utgångsström) (A)

    Den aktuella utgångsströmmen per fas i ampere (A).

    Bypass Current (Bypasström) (A)

    Den aktuella bypasströmmen per fas i ampere (A).

    Number of Parallel UPS (Antalet parallella UPS)

    Det totala antalet UPS:er i parallellsystemet.

    Number of Redundant UPS (Antal redundanta UPS)

    Antalet redundanta ups-enheter i parallelsystemet.

    Number of Redundant Power Cabinets per UPS (Antal redundanta kraftskåp per UPS)

    Antalet redundanta kraftskåp för varje UPS.

    Output Total Apparent Power (Total skenbar utgångseffekt) (kVA)

    Den aktuella totala skenbara utgångseffekten (för alla tre faser) i kilovoltampere (kVA).

    Output Total Active Power (Total aktiv utgångseffekt) (kW)

    Den aktuella totala aktiva utgångseffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).

    Output Total Load (Total utgångslast) (%)

    Procentandelen av UPS-kapaciteten som för närvarande används över alla faser. Lastprocenten för högsta fasbelastningen visas.

    Mimic-diagram

    Mimic Diagram (Mimic-diagram)

    Mimic-diagrammet visar aktuell status för UPS-systemets huvudkomponenter: strömkällor, omvandlare, statisk bypassomkopplare och frånkopplingsenheter, och det visar strömflödet genom systemet.

    OBS: Du kan klicka på UPS eller systembypass för att få ett mer detaljerat mimic-diagram.

    Communication Status (Kommunikationsstatus)

    Communication Status (Kommunikationsstatus)

    Kommunikationsstatusdiagrammet visar kommunikationsstatus mellan skärmen och UPS-enheterna i parallellsystemet.

  3. Tryck på hemknappen för att gå ur skärmbilderna och återvända till hemskärmen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.