990-5452M-034

Paralel Sistem Durumunu Görüntüleme

  1. Ekranın giriş sayfasından Durum > Paralel Sistem seçeneklerini seçin.
  2. Durumunu görmek istediğiniz alanı seçin. Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

    Ölçüler

    Giriş Akımı (A)

    Amper (A) cinsinden mevcut faz - faz arası giriş akımıdır.

    Çıkış Akımı (A)

    Amper (A) cinsinden mevcut faz - faz arası çıkış akımıdır.

    Bypass Akımı (A)

    Amper (A) cinsinden mevcut faz - faz arası bypass akımıdır.

    Paralel UPS Sayısı

    Paralel sistemdeki toplam UPS sayısıdır.

    Yedek UPS Sayısı

    Paralel sistem için yedeklemedir.

    UPS başına Yedek Güç Kabinetleri Sayısı

    UPS başına yedek güç kabini sayısıdır.

    Çıkış Toplam Görünen Güç (kVA)

    Üç fazın tamamı için bin Volt-Amp (kVA) cinsinden mevcut toplam görünen çıkış gücüdür.

    Çıkış Toplam Aktif Güç (kW)

    Kilovat (kW) cinsinden (üç fazın tamamı için) mevcut toplam etkin güç çıkışıdır.

    Çıkış Toplam Yük (%)

    Tüm fazlarda kullanılmakta olan UPS sistemi kapasitesi yüzdesidir. En yüksek faz yükü için yük yüzdesi görüntülenir.

    Mimik Diyagramı

    Mimik Diyagramı

    Mimik diyagramı, UPS sisteminin güç kaynakları, dönüştürücüler, bypass statik anahtarı ve kesiciler gibi ana parçalarının mevcut durumunu ve sistemden güç akışını gösterir.

    NOT: Daha ayrıntılı bir mimik diyagramı görmek için UPS'e veya sistem bypass'ına tıklayabilirsiniz.

    İletişim Durumu

    İletişim Durumu

    Haberleşme durumu diyagramı, görüntü ve paralel sistemin UPS'leri arasındaki haberleşme durumunu gösterir.

  3. Ekranlardan çıkmak ve giriş ekranına dönmek için giriş sayfası butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.