990-5452N-007

Προβολή κατάστασης παράλληλου συστήματος

  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Status (Κατάσταση) > Parallel System (Παράλληλο σύστημα).
  2. Επιλέξτε την περιοχή για την οποία επιθυμείτε να προβάλετε την κατάσταση. Επιλέξτε μεταξύ των:

    Μετρήσεις

    Input Current (A) (Ρεύμα εισόδου (A))

    Το τρέχον ρεύμα εισόδου φάσης προς φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (Α).

    Output Current (A) (Ρεύμα εξόδου (A))

    Το τρέχον ρεύμα εξόδου φάσης προς φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (Α).

    Bypass Current (A) (Ρεύμα παράκαμψης (A))

    Το τρέχον ρεύμα παράκαμψης φάσης προς φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (Α).

    Number of Parallel UPS (Αριθμός παράλληλων UPS)

    Ο συνολικός αριθμός UPS στο παράλληλο σύστημα.

    Number of Redundant UPS (Αριθμός εφεδρικών UPS)

    Η εφεδρεία για το παράλληλο σύστημα.

    Number of Redundant Power Cabinets per UPS (Αριθμός εφεδρικών ερμαρίων τροφοδοσίας ανά UPS)

    Ο αριθμός εφεδρικών ερμαρίων τροφοδοσίας σε κάθε UPS.

    Output Total Apparent Power (kVA) (Συνολική φαινομενική ισχύς εξόδου)

    Η τρέχουσα φαινομενική ισχύς εξόδου (και για τις τρεις φάσεις) εκφρασμένη σε κιλοβόλτ-αμπέρ (kVA).

    Output Total Active Power (kW) (Συνολική ενεργή ισχύς εξόδου)

    Η τρέχουσα συνολική ενεργή ισχύς εξόδου (και για τις τρεις φάσεις) εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW).

    Output Total Load (%) (Συνολικό φορτίο εξόδου)

    Το ποσοστό της χωρητικότητας του συστήματος UPS που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή σε όλες τις φάσεις. Εμφανίζεται το ποσοστό φορτίου για το υψηλότερο φορτίο φάσης.

    Μιμικό διάγραμμα

    Σχηματικό διάγραμμα

    Το μιμικό διάγραμμα απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση των κυρίων εξαρτημάτων του συστήματος UPS: πηγές ισχύος, μετατροπείς, στατικόν διακόπτη παράκαμψης και διατάξεις αποσύνδεσης, και δείχνει τη ροή ισχύος μέσω του συστήματος.

    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πατώντας στο UPS ή την παράκαμψη συστήματος εμφανίζεται ένα λεπτομερέστερο μιμικό διάγραμμα.

    Κατάσταση επικοινωνίας

    Communication Status (Κατάσταση επικοινωνίας)

    Το διάγραμμα κατάστασης επικοινωνίας εμφανίζει την κατάσταση επικοινωνίας μεταξύ της οθόνης και των UPS του παράλληλου συστήματος.

  3. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για έξοδο από τις οθόνες και επιστροφή στην αρχική οθόνη.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.