Ver el estado del sistema en paralelo
- En la pantalla de inicio, seleccione .
- Seleccione el área cuyo estado desea consultar. Elija
entre las opciones siguientes:
Medidas
Corriente de entrada (A)
La corriente entre fase-fase actual, en amperios (A).
Corriente de salida (A)
La corriente de salida entre fase-fase actual, en amperios (A).
Corriente de derivación (A)
La corriente de derivación entre fase-fase actual, en amperios (A).
Número de SAI en paralelo
El número total de SAI en paralelo en el sistema.
Número de SAI redundantes
La redundancia del sistema en paralelo.
Número de armarios de alimentación redundantes por SAI
El número de armarios de alimentación redundantes en cada SAI.
Potencia aparente total de salida (kVA)
La potencia aparente total actual de salida (de las tres fases) en miles de voltamperios (kVA).
Potencia activa total de salida (kW)
La potencia activa total actual de salida (de las tres fases) en kilovatios (kW).
Carga total de salida (%)
El porcentaje de la capacidad del sistema SAI utilizado actualmente en todas las fases. Se muestra el porcentaje de carga de la fase más alta.
Diagrama sinóptico
Diagrama sinóptico
El diagrama sinóptico muestra el estado actual de las partes principales del sistema SAI (fuentes de alimentación, conversores, conmutador de derivación estática y dispositivos de desconexión), así como el flujo de potencia en el sistema.
NOTA: Puede hacer clic en el SAI o en la derivación del sistema para obtener un diagrama sinóptico más detallado.
Estado comunicación
Estado comunicación
El diagrama de estado de la comunicación muestra el estado de la comunicación entre la pantalla y los SAI del sistema en paralelo.

- Pulse el botón de inicio para salir y volver a la pantalla de inicio.