990-5452N-004

Vis status for parallelt system

  1. Fra startskærmen vælges Status > Parallel System (Status > Parallelt system).
  2. Vælg det område, du vil se status for. Vælg imellem:

    Målinger

    Input Current (Indgangsstrøm) (A)

    Den aktuelle fase-til-fase-indgangsstrøm i ampere (A).

    Output Current (Udgangsstrøm) (A)

    Den aktuelle fase-til-fase-udgangsstrøm i ampere (A).

    Bypass Current (Bypass-strøm) (A)

    Den aktuelle fase-til-fase-bypassstrøm i ampere (A).

    Number of Parallel UPS (Antal parallelle UPS-enheder)

    Samlet antal UPS-enheder i parallelsystemet.

    Number of Redundant UPS (Antal redundante UPS-enheder)

    Parallelsystemets redundans.

    Number of Redundant Power Cabinets per UPS: (Antal redundante power-skabe pr. UPS)

    Antallet af redundante power-skabe i hver UPS.

    Output Total Apparent Power (Samlet tilsyneladende udgangseffekt) (kVA)

    Den aktuelle, samlede tilsyneladende udgangseffekt (for alle tre faser) i kilovoltampere (kVA).

    Output Total Active Power (Samlet aktiv udgangseffekt) (kW)

    Den aktuelle, samlede aktive udgangseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).

    Output Total Load (Samlet udgang for last) (%)

    Den procentdel af UPS-systemets kapacitet, der i øjeblikket bruges på tværs af alle faser. Lastprocenten vises for den højeste faselast.

    Mimisk diagram

    Mimic diagram (Mimisk diagram)

    Det mimiske diagram viser den aktuelle status for hoveddelene i UPS-systemet: strømkilder, omformere, statisk switch og afbrydere. Det viser også strømflowet gennem systemet.

    BEMÆRK: Du kan klikke på UPS- eller systembypassenheden for at få vist et mere detaljeret mimisk diagram.

    Kommunikationsstatus

    Communication Status (Kommunikationsstatus)

    Diagrammet over kommunikationsstatus viser status for kommunikationen mellem displayet og UPS'en i parallelsystemet.

  3. Tryk på knappen til startskærmen for at forlade skærmene og vende tilbage til startskærmen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.