EIO0000003530.05

Puesta a tierra

Puesta a tierra independiente

Siempre debe conectar a tierra el terminal FG (puesta a tierra funcional). Asegúrese de separar este producto del FG de otros dispositivos, tal como se muestra a continuación.

  1. Este producto

  2. Otro equipo

Precauciones

  • Compruebe que la resistencia de la conexión a tierra sea de 100 Ω o menos.*1

  • El cable de FG debería tener una sección transversal superior a 2 mm2 (AWG14)*1 o más. Cree el punto de conexión lo más cerca posible a este producto y asegúrese de que el cable sea lo más corto posible. Cuando utilice un cable de puesta a tierra largo, sustituya el cable fino con uno más grueso y colóquelo en un conducto.

  • Los terminales SG y FG están separados dentro de este producto. Cuando conecte los terminales FG y SG, asegúrese de que no se forme un bucle de tierra.

*1 Respete los códigos y las normas locales.

Toma de tierra común

Si los dispositivos no están bien conectados a tierra, se puede crear una interferencia electromagnética (EMI). La interferencia electromagnética (EMI) puede provocar interrupciones en la comunicación. Si no puede usar la puesta a tierra exclusiva, use un punto de puesta a tierra común, tal como se muestra en la siguiente configuración. No use ninguna otra configuración para la puesta a tierra común.

Puesta a tierra correcta

  1. Este producto

  2. Otro equipo

Puesta a tierra incorrecta

  1. Este producto

  2. Otro equipo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.