Números de referencia
Lista de números de referencia
| Serie | Nombre del modelo | Número de referencia |
|---|---|---|
| Harmony ST6 | HMIST6200 | HMIST6200 |
| HMIST6400 | HMIST6400 | |
| HMIST6500 | HMIST6500 | |
| HMIST6600 | HMIST6600 | |
| HMIST6700 | HMIST6700 |
Configuración del número de referencia
A continuación se describe la configuración de los números de referencia.
|
Posición de la cifra |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
H |
M |
I |
(modelo) |
(series) |
(tamaño) |
(tipo) |
||
|
ST |
6 |
2: 4" 4: 7" 5: 10" 6: 12" 7: 15" |
00: Norma |
|||||