EIO0000003530.05

Interfaz en serie

Introducción

La interfaz en serie no está aislada.

NOTA: Para obtener información sobre cómo conectar controladores y otros tipos de equipos, consulte el manual del controlador del dispositivo correspondiente del software de edición de pantallas.

En HMIST6200, puede cambiar el método de comunicación entre RS-232C y RS-485 por medio del software.

Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (conexión a tierra del bastidor) están separados dentro de este producto.

PELIGRO
DESCARGA ELÉCTRICA
  • Realice una conexión directa entre el terminal de toma de FG (conexión a tierra del bastidor) y tierra.
  • No conecte otros dispositivos a tierra mediante el terminal FG (conexión a tierra del bastidor) de este dispositivo.
  • Instale todos los cables de acuerdo con las disposiciones y los requisitos locales. En caso de que las disposiciones locales no exijan conexión a tierra, siga directrices fiables como las del artículo 800 del Código Eléctrico de Estados Unidos (US National Electrical Code).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
  • No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
  • Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
  • Utilice solamente los cables Sub-D de 9 pines con una lengüeta en buen estado.
  • Utilice un conector RJ45 con una lengüeta de seguridad funcional.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Usar dentro de la corriente nominal.

HMIST6200 COM1 (RS-232C/485)

Conector RJ45

N.º del pin

RS-232C/RS-485

Nombre de la señal

Dirección

Significado

1

RD(RXD)

Entrada

Recibir datos (RS-232C)

2

SD(TXD)

Salida

Enviar datos (RS-232C)

3

NC

Sin conexión

4

D1

Entrada/Salida

Transferir datos (RS-485)

5

D0

Entrada/Salida

Transferir datos (RS-485)

6

RS(RTS)

Salida

Petición de envío

7

NC

Sin conexión

8

SG

Toma de tierra de señalización

Carcasa

FG

Conexión a tierra del bastidor

HMIST64/65/66/6700 COM1 (RS-232C)

Conector de enchufe Sub-D de 9 pines

Parte lateral del producto:

N.º del pin

RS-232C

Nombre de la señal

Dirección

Significado

1

CD

Entrada

Detección de portadora

2

RD(RXD)

Entrada

Recibir datos

3

SD(TXD)

Salida

Enviar datos

4

ER(DTR)

Salida

Terminal de datos preparado

5

SG

Toma de tierra de señalización

6

DR(DSR)

Entrada

Conjunto de datos listo

7

RS(RTS)

Salida

Petición de envío

8

CS(CTS)

Entrada

Envío posible

9

V CC

Salida

+5 Vcc ±5% Salida 0,25 A*1

Carcasa

FG

Conexión a tierra del bastidor

*1 Cuando utilice el pin #9 de RS-232C, habilite VCC con el software.

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

HMIST64/65/66/6700 COM2 (RS-485)

Conector RJ45

NOTA: Al configurar la comunicación vía RS-485, es posible que el diagrama de cableado para algunos de los equipos requiera polarización del lado del terminal. Cambie la configuración de polarización con su software de edición de pantallas.

N.º del pin

RS-485

Nombre de la señal

Dirección

Significado

1

NC

Sin conexión

2

NC

Sin conexión

3

NC

Sin conexión

4

Línea A

Entrada/Salida

Transferir datos (+)

5

Línea B

Entrada/Salida

Transferir datos (-)

6

RS(RTS)

Salida

Petición de envío

7

NC

Sin conexión

8

SG

Toma de tierra de señalización

Carcasa

FG

Conexión a tierra del bastidor

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?