EIO0000003530.05

Procedimiento de instalación (HMIST6200)

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. Este producto está diseñado para utilizar 24 Vcc. Siempre debe comprobar si el dispositivo recibe alimentación CC antes de aplicarle corriente.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Siempre debe usar la junta de instalación.
  • Mantenga este producto estabilizado en el corte del panel cuando instale o quite los tornillos de sujeción.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Instalación usando las piezas de sujeción

Paso

Acción

1

Coloque este producto en una superficie limpia y nivelada con la pantalla hacia abajo.

2

Compruebe que la junta de este producto esté colocada firmemente en la ranura del bisel, la cual recorre el perímetro del marco del panel.

NOTA: Siempre debe usar la junta de instalación porque absorbe las vibraciones y repela el agua. Véase Sustitución de la junta de instalación para obtener información sobre el procedimiento para sustituir la junta de instalación.

3

Según las Dimensiones del corte del panel, abra un orificio de montaje en el panel y coloque este producto en el mismo por la parte frontal.

NOTA: Este producto cuenta con un gancho ubicado en la parte superior para evitar que se caiga. Introduzca la parte inferior del producto en la abertura del panel, luego introduzca la parte superior mientras empuja el gancho hacia abajo.

1 Gancho

4

Introduzca los ganchos de la pieza de sujeción en las ranuras de inserción de este producto.

1 Ranuras de inserción

2 Pieza de sujeción

5

Usando un destornillador, apriete los tornillos de la pieza de sujeción en sentido horario.

El par de apriete necesario es de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

1 Panel de instalación

AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Instalación con pinzas de muelle

ATENCIÓN
MECANISMO ACCIONADO POR RESORTE
No suelte el mecanismo de la grapa de resorte cerca de la cara.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Paso

Acción

1

Coloque este producto en una superficie limpia y nivelada con la pantalla hacia abajo.

2

Compruebe que la junta de este producto esté colocada firmemente en la ranura del bisel, la cual recorre el perímetro del marco del visualizador.

NOTA: Siempre debe usar la junta de instalación porque absorbe las vibraciones y repela el agua. Véase Sustitución de la junta de instalación para obtener información sobre el procedimiento para sustituir la junta de instalación.

3

Según las Dimensiones del corte del panel, abra un orificio de montaje en el panel y coloque este producto en el mismo por la parte frontal.

NOTA: Este producto cuenta con un gancho ubicado en la parte superior para evitar que se caiga. Introduzca la parte inferior del producto en la abertura del panel, luego introduzca la parte superior mientras empuja el gancho hacia abajo.

1 Gancho

4

Inserte los ganchos de las pinzas de muelle en las ranuras de inserción de este producto. Voltee el panel para ajustar las pinzas de muelle de acuerdo con el espesor del mismo.

  • Posición 1

    1,5 mm (0,059 in) ≤ espesor del panel ≤ 4 mm (0,157 in).

  • Posición 2

    4 mm (0,157 in) ≤ espesor del panel ≤ 6 mm (0,236 in).

Costado de la pinza de muelle

1 Gancho para la posición 1

2 Gancho para la posición 2

3 Ranuras de inserción

5

Asegure las pinzas de muelle presionando las partes superior e inferior de las mismas simultáneamente.

1 Panel de instalación

2 Pinza de muelle

6

Para retirar las pinzas de muelle, presione la parte posterior de la pinza hasta oír un clic.

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS PERSONALES
No deje que este producto se caiga cuando lo saque del panel.
  • Manténgalo en su lugar después de retirar las pinzas de muelle.
  • Use las dos manos.
  • Tenga cuidado de no lastimarse los dedos cuando presione el gancho.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?