EIO0000003530.05

Sustitución de la batería

Este producto utiliza una batería principal para la copia de seguridad de los datos del reloj interno. Si la batería está agotada, se perderán los datos del reloj. Utilice únicamente la batería BR2032 (fabricada por Panasonic Corporation) como reemplazo.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Siga paso a paso los procedimientos para sustituir la batería de manera correcta y segura.
  • Apague este producto antes de sustituir la batería.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
PELIGRO DE EXPLOSIÓN, INCENDIO O QUÍMICO
  • Use solamente la batería de reemplazo idéntica para este producto.
  • No provoque cortocircuitos.
  • Recicle o deseche correctamente las baterías usadas.
  • No las recargue, desmonte o caliente a más de 80 °C (176 °F).
  • Utilice las manos o herramientas aisladas para extraer o sustituir la batería.
  • Mantenga la polaridad adecuada cuando inserte y conecte una batería nueva.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
  • Sustituya la batería regularmente cada cinco años después de comprar este producto.
  • Inserte la batería antes de volver a conectar la fuente de alimentación.
  • Permita que sólo el personal cualificado cambie la batería.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA:
  • Inserte la batería antes de volver a conectar la fuente de alimentación. De lo contrario, el reloj no funcionará correctamente.

  • Después de conectar la alimentación eléctrica, configure el reloj de nuevo. Consulte el manual del software de edición de pantallas para ver cómo configurar el reloj.

Paso

Acción

1

Desconecte la alimentación eléctrica de este producto.

2

Toque la carcasa o la conexión a tierra para descargar la energía electroestática de su cuerpo.

3

Coloque este producto en una superficie plana y nivelada con la parte frontal orientada hacia arriba.

4

Abra la ranura para la batería en la parte superior o inferior de este producto.

1 Ranura de la batería

2 Símbolo de alerta de seguridad (véase los mensajes de seguridad señalados en la página anterior)

5

Retire la batería agotada de la bandeja tocando la batería por la parte inferior.

6

Ponga la nueva batería en la bandeja según las indicaciones de polaridad en la bandeja y en la batería.

7

Inserte la bandeja en la ranura de la batería.

8

Vuelva a conectar la alimentación eléctrica a este producto.

NOTA: Después de volver a conectar la fuente de alimentación, compruebe el reloj y ajuste la fecha y la hora nuevamente si es necesario. Para obtener detalles sobre cómo comprobar y configurar el reloj, consulte el manual del software de edición de pantallas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?