EIO0000003530.05

Identificación de piezas (HMIST6400)

Frontal

Parte superior

Parte inferior

Posterior

A: LED de estado

B: Ranura de la batería

C: Gancho

D: Interfaz Ethernet (ETH2)

E: Interfaz Ethernet (ETH1)

F: Interfaz en serie (RJ-45, RS-485) (COM2)

G: Interfaz en serie (RS-232C) (COM1)

H: Conector de alimentación

I: Símbolo de alerta de seguridad*1

J: Interfaz USB (Tipo A)

K: Interfaz USB (micro-B)

*1 Identifica los mensajes de seguridad sobre la batería en Sustitución de la batería

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
  • No conecte el producto al ordenador con el cable USB (micro-B) a menos que el producto esté alimentado por el cable de alimentación.
  • Retire el cable USB (micro-B) antes de comunicarse con el controlador host y otros tipos de equipos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?