EIO0000003530.05

Especificaciones eléctricas

Especificaciones

HMIST6200

HMIST6400

HMIST6500

Tensión de entrada nominal

24 Vcc

Límites de tensión de entrada

19,2...28,8 Vcc

Inmunidad a caídas de tensión/breves interrupciones

2 ms o menos (en la tensión de entrada nominal)

5 ms o menos (en la tensión de entrada nominal)

10 ms o menos (en la tensión de entrada nominal)

Consumo de energía

Máx.

6,9 W

9 W

12,6 W

Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos

3,6 W o menos

5,5 W o menos

9,6 W o menos

Cuando la pantalla apaga la retroiluminación (modo de espera)

2,8 W o menos

3,6 W o menos

4,6 W o menos

Corriente de entrada

30 A o menos

Inmunidad al ruido

Tensión parásita: 1000 Vp-p, Duración del pulso: 1 µs, Tiempo de subida: 1 ns (a través de un simulador de ruidos)

Fuerza dieléctrica

1000 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)

Resistencia de aislamiento

500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)

Especificaciones

HMIST6600

HMIST6700

Tensión de entrada nominal

24 Vcc

Límites de tensión de entrada

19,2...28,8 Vcc

Inmunidad a caídas de tensión/breves interrupciones

10 ms o menos (en la tensión de entrada nominal)

Consumo de energía

Máx.

18,4 W

18,5 W

Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos

15 W o menos

15 W o menos

Cuando la pantalla apaga la retroiluminación (modo de espera)

5,9 W o menos

5,4 W o menos

Corriente de entrada

30 A o menos

Inmunidad al ruido

Tensión parásita: 1000 Vp-p, Duración del pulso: 1 µs, Tiempo de subida: 1 ns (a través de un simulador de ruidos)

Fuerza dieléctrica

1000 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)

Resistencia de aislamiento

500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?