EIO0000003530.05

HMIST6500

Dimensiones exteriores

1 Frente

2 Izquierda

3 Parte inferior

Dimensiones con piezas de sujeción

1 Frente

2 Izquierda

3 Parte inferior

4 Parte superior

Dimensiones con cables

1 Posterior

2 Derecha

NOTA: Todos los valores anteriores están diseñados para permitir que los cables se doblen. Las dimensiones indicadas son valores representativos que dependen del tipo de cable de conexión utilizado. Por lo tanto, estos valores son sólo para referencia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?