DOCA0302ES-04

Función 43-16: Escritura de fecha y hora

Estructura de los mensajes Modbus de escritura de fecha y hora

Solicitud

Definición

Número de bytes

Valor

Ejemplo

Número de servidor

1 byte

0x2F

47

Código de función

1 byte

0x2B

43

Código de subfunción

1 byte

0x10

16

Reservado

1 byte

0x00

Reservado

Fecha y hora(1)

Byte 1

No utilizado

1 byte

0x00

No utilizado

Byte 2

Año

1 byte

0x0A

Año 2010

Byte 3

Mes

1 byte

0x0B

Mes de noviembre

Byte 4

Día del mes

1 byte

0x02

Segundo día del mes

Byte 5

Hora

1 byte

0x0E

14 horas

Byte 6

Minuto

1 byte

0x20

32 minutos

Bytes 7 y 8

Milisegundo

2 bytes

0x0DAC

3,5 segundos

(1) Consulte la descripción del tipo DATETIME.

Respuesta

Definición

Número de bytes

Valor

Ejemplo

Número de servidor

1 byte

0x2F

47

Código de función

1 byte

0x2B

43

Código de subfunción

1 byte

0x10

15

Reservado

1 byte

0x00

Reservado

Fecha y hora(1)

Byte 1

No utilizado

1 byte

0x00

No utilizado

Byte 2

Año

1 byte

0x0A

Año 2010

Byte 3

Mes

1 byte

0x0B

Mes de noviembre

Byte 4

Día del mes

1 byte

0x02

Segundo día del mes

Byte 5

Hora

1 byte

0x0E

14 horas

Byte 6

Minuto

1 byte

0x20

32 minutos

Bytes 7 y 8

Milisegundo

2 bytes

0x0DAE

3,502 segundos

(1) Consulte la descripción del tipo DATETIME.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?