DOCA0302ES-04

Contactor y relé (no pertenecientes a la gama Acti 9)

Descripción general

Es posible conectar un contactor o relé con alimentación de 24 V CC a I/O Smart Link. Este debe tener las siguientes características:

  • La bobina del contactor o del relé no debe consumir más de 100 mA.

  • El contacto de señalización debe ser de bajo nivel

Solamente los contactores de la gama Acti 9 se pueden conectar a I/O Smart Link mediante el equipo auxiliar iACT24.

Cableado

Es posible conectar un contactor con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC01: conector moldeado (en el extremo de I/O Smart Link) y con cinco hilos (en el extremo del contactor).

@writer : set trans_SLMB_0000828162.eps to TRANS
NOTA:
  • @updatedD8
    Se puede conectar un máximo de un hilo en cada terminal del conector Ti24 (A9XC2412).

  • No conecte un hilo con extremo de cable en cada uno de los terminales del conector Ti24.

Ejemplo de conexión

(1) Relé de bajo nivel (por ejemplo, iRBN)

(2) Relé de 24 V CC

(3) Contactor de alimentación (por ejemplo, TeSys Deca LC1D••••)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?