Contactor y relé (no pertenecientes a la gama Acti 9)
Descripción general
Un contactor o relé alimentado con 24 V CC permite el control y la señalización de un telerruptor o contactor desde I/O Smart Link mediante señales de 24 V CC (Y3). Este debe tener las siguientes características:
-
La bobina del relé o del contactor no debe consumir más de 100 mA.
-
El contacto de señalización debe ser de bajo nivel
La información de Modbus de la tabla siguiente se facilita para un contactor conectado al canal 1.
Descripción |
Dirección(1) |
N° de registro(s) |
Tipo |
Acción |
Valores y significados |
---|---|---|---|---|---|
Estado |
|||||
Estado OF |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
L |
Bit 0 = 0: contactor abierto Bit 0 = 1: contactor cerrado |
Comandos |
|||||
Desactivación de la bobina del contactor |
0x377A |
1 |
BITMAP |
L/E |
bit 0 = 1: desactivar bobina(2) |
Activación de la bobina del contactor |
0x377A |
1 |
BITMAP |
L/E |
bit 1 = 1: activar bobina(2) |
Contadores |
|||||
Número de ciclos de apertura/cierre del contactor |
0x3784 |
2 |
UINT32 |
L/E |
– |
Tiempo de funcionamiento de la carga para un contactor NA |
0x3788 |
2 |
UINT32 |
L/E |
en horas |
(1) Para dirigir los registros del canal N (1≤ N ≤ 11), es necesario añadir 40 × (N - 1) a los registros del canal 1. (2) El dispositivo I/O Smart Link restablece el bit al estado 0 cuando se tiene en cuenta el comando (excepto en caso de que no haya ningún producto conectado al canal). Si los bits 0 y 1 de la dirección 14202 se activan simultáneamente, el dispositivo I/O Smart Link no lleva a cabo ninguna acción. |