DOCA0302ES-04

Dispositivos Acti 9 con interfaz Ti24

Descripción

En la tabla siguiente se enumeran los dispositivos que se pueden conectar a I/O Smart Link:

Dispositivo

Referencia comercial

Descripción

Equipo auxiliar iACT24 para el contactor iCT

A9C15924

El equipo auxiliar iACT24:

  • permite el control y la señalización de un contactor de 230 V CA iCT de 25 A como mínimo desde I/O Smart Link por medio de señales de 24 V CC (Y3).

  • permite el control mediante una señal mantenida (Y2).

  • permite conocer el estado del contactor (estado A/C).

Equipo auxiliar iATL24 para el contactor iTL

A9C15424

El equipo auxiliar iATL24:

  • permite el control y la señalización de un telerruptor de 230 V CA iTL desde I/O Smart Link por medio de señales de 24 V CC (Y3).

  • permite el control mediante una señal de impulso (Y2).

  • permite conocer el estado del telerruptor (estado A/C).

Equipo auxiliar de señalización iOF+SD24 para iC60, iC40, iDPN, iCV40 e iID, iID40 e iSW-NA

A9A26897

El equipo auxiliar iOF+SD24 es compatible con la barra de bus combinada aguas abajo y permite conocer el estado (OF) y el estado de disparo en caso de fallo () de iC60, iC40, iDPN, iCV40 e iID, iID40 e iSW-NA.

Equipo auxiliar de señalización iOF+SD24 para iC60, iC40, iDPN, iCV40 e iID, iID40 e iSW-NA

A9A26898

El equipo auxiliar iOF+SD24 es compatible con la barra de bus combinada aguas arriba y permite conocer el estado (OF) y el estado de disparo en caso de fallo () de iC60, iC40, iDPN, iCV40 e iID, iID40 e iSW-NA.

Equipo auxiliar de señalización OF+SD24 para C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC e ID, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC y C120NA-DC

A9N26899

El equipo auxiliar de señalización OF+SD24 es compatible con la barra de bus combinada aguas abajo y permite conocer el estado (OF) y el estado de disparo en caso de fallo () de los siguientes dispositivos: C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC e ID, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC y C120NA-DC.

Equipo auxiliar de señalización iOF/SD24 para iC60 RCBO

A9A19804

El equipo auxiliar de señalización iOF/SD24 es compatible con la barra de bus combinada aguas abajo y permite conocer el estado (OF) o el estado de disparo en caso de fallo () de iC60 RCBO.

Control remoto Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24

A9C7012•

El control remoto Acti 9 RCA iC60:

  • Debe tener una interfaz Ti24 (con las referencias comerciales A9C70122 y A9C70124).

  • Se puede utilizar para controlar un interruptor automático iC60 a través del control local de la entrada Y1/Y2 según la modalidad seleccionada y Y3 de su interfaz Ti24. La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar mediante uno de los canales de I/O Smart Link.

  • Se puede utilizar para detectar los estados OF y del interruptor automático asociado al control remoto RCA iC60.

Interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60 e interfaz Ti24

A9C6••••

El interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60:

  • Debe tener una interfaz Ti24 (con las referencias comerciales A9C6••••).

  • Puede permitir controlar el dispositivo a través de la entrada Y3 de su interfaz Ti24. La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar mediante uno de los canales de I/O Smart Link.

  • Puede utilizarse para indicar el estado del circuito de control (A/C) y el estado del interruptor automático (automático/apagado).

NOTA: Todos los dispositivos de la tabla anterior se pueden conectar al canal N (1 ≤ N ≤ 11) de un dispositivo I/O Smart Link con cable precableado A9XCAS06 (o A9XCAM06 o A9XCAH06).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?