DOCA0302ES-04

Dispositivos Acti 9 con interfaz Ti24

Descripción general

Los dispositivos (iACT24, iATL24, iOF+SD24, OF+SD24, RCA iC60, Reflex iC60) pueden conectarse a I/O Smart Link con cables preensamblados del sistema de comunicación EcoStruxure.

Cableado

En la ilustración siguiente se muestra la conexión de los dispositivos a I/O Smart Link mediante cables preensamblados:

NOTA: El cable A9XCAU06 o A9XCAC01 cable podría usarse para enlazar dispositivos Acti 9 con interfaz Ti24 con I/O Smart Link.

En este caso, para efectuar la conexión de iACT24 y iATL24, es necesario conectar la entrada I2 en ambos extremos del cable A9XCAU06 o A9XCAC01.

Para obtener información detallada sobre las instrucciones de instalación, consulte PKR5509302 I/O Smart Link - Hoja de instrucciones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?