DOCA0302ES-04

Restablecimiento de los parámetros de fábrica

Descripción

Para restablecer el dispositivo I/O Smart Link a los ajustes de fábrica, mantenga presionado el botón de restablecimiento (R) en la parte frontal del I/O Smart Link durante más de 10 segundos.

NOTA: Una vez completado el restablecimiento de fábrica, el dispositivo tardará de 20 a 30 segundos en volver a funcionar con normalidad.

La información restablecida es la siguiente:

  • Los parámetros de comunicación pasan a ser: 19 200 baudios, paridad par, 1 bit de parada.

  • Los contadores de funcionamiento se ponen a 0.

  • Los contadores de horas de ejecución se ponen a 0.

  • Las fechas de modificaciones de los contadores se establecen en el valor “1 de enero de 2000”.

  • Los pesos de los impulsos de los contadores se ponen a 10.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?